This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:SIMetrix 模型

Guru**** 2533490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364382/lm5180-simetrix-model

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5185

大家好、

我们是否具有用于 LM5180的 SIMetrix 模型?  

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    这是否与您正在寻找48V 输入电压转 65V@1.5A 解决方案的另一个主题相关?  那么 LM5180不是正确的器件、您应考虑 LM5185。  请确认。

    关于仿真模型、客户想要进行哪种类型的仿真?  客户可以使用 PSpice 吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    很抱歉造成混淆、这两个线程不是同一个项目。

    这需要 SIMetrix 模拟模型。 一些产品线制造了它并将其离线发送。

    https://www.simetrix.co.uk/

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    关于 SIMetrix、我们可以讨论如何通过内部电子邮件进行处理吗?  

    谢谢。

    友好