This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:48V 至64V/1.5A 用作升压转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5156, LM5180, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364315/lm5180-48v-to-64v-1-5a-as-boost-converter

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5185、LM5158、LM5156

大家好、

LM5180是否能够作为升压转换器从48V 输入电压生成64V/1.5A? 数据表中仅显示了我所问的反激式拓扑。

电流限制似乎没有裕度。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    感谢您与我们联系。  这大约为100W、我认为它超出了 LM5180的功率能力、因为其内部固定电流限制为1.5A。

    您可以考虑采用 LM5185、它是采用外部 MOSFET 的控制器、允许您将功率调整到更高水平。  还请使用我们的设计计算器帮助客户进行设计:

    https://www.ti.com/tool/download/LM5185-DESIGN-CALC

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我懂了。 我将与客户讨论 LM5185选项。  

    顺便说一下、当我运行 Webench 时、我找到了如下 LM5158选项、该选项也集成了 FET。 这样可行吗?

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    LM5158是另一种能够支持升压、Sepic 和反激式的器件、但在反激式拓扑中、它需要在变压器上使用光耦合器或辅助绕组来实现输出调节。  它也不支持100W。   它的控制器版本是 LM5156、但还需要光耦或辅助绕组。   

    谢谢。

    友好