请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5163 团队、您好!
我们使用具有12V 输入和2个不同输出电压5V 和10V 以及400mA 输出的 LM5163。 我们将通过两个不同的 MOSFET 电路更改反馈电阻器和 RON 来更改输出电压。
在计算同时适用于两种配置的反馈网络时、我选择的是 Raca 双精度值、而不是公式的输出值。 根据公式、此 Raca 的值可以大于或等于、但如果我们选择了我选择的双精度值极高、则其将影响纹波电压。
谢谢你。