This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:器件 UCD9244RGCT 和 UCD7242RSJ 所需的热数据

Guru**** 2383650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7242, UCD9244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364991/ucd9244-required-thermal-data-for-the-part-ucd9244rgct-and-ucd7242rsj

器件型号:UCD9244
主题中讨论的其他器件:UCD7242

您好、我们目前正在对 SimCenter Flotherm 中的一个 PCB 进行热仿真、您的一些器件需要具备热特性。 如果可能、您能否为下面列出的组件提供以下参数、或向我指出包含相关信息的数据表?

对于 UCD9244RGCT 和 UCD7242RSJ、我无法找到除结温之外的任何热数据。 如果可能、您能否提供以下参数或让我找到包含该参数的正确数据表? 我对 Rθjb 和 Rθjc 值特别感兴趣。

UCD9244RGCT
a. Tj (max)->最大 T。结温(°C)= 125摄氏度
b. TC (max)->最大 T。外壳(°C)=?
c. Rθjb ->电阻 J/B (K/W)=?
d. Rθjc Ω->电阻 J/C (K/W)=? 

UCD7242RSJ
a. Tj (max)->最大 T。结温(°C)= 125°C 
b. TC (max)->最大 T。外壳(°C)=?
c. Rθjb ->电阻 J/B (K/W)=?
d. Rθjc Ω->电阻 J/C (K/W)=?


您是否为与 Flowtherm 兼容的器件提供了任何详细的热模型或 Delphi 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是针对 UCD7242的热阻值。

    Theta (JB)= 5.2C/W

    Theta (JC)= 7C/W

    θ(JA)= 33C/W

    这些数字是使用 JEDEC 标准电路板得出的。

    UCD9244是一款控制器、不会消耗大量功率。 我将检查热性能数据、但可能不可用。

    此致