This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:子命令是否支持连续读取?

Guru**** 2460170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364907/bq76952-whether-the-sub-command-supports-continuous-reading

器件型号:BQ76952

当我单独读取 DASTATUS6和 DASTATUS7时、数据没有问题。
BSPAFE 命令(i32Handle、DASTATUS6、0x00、32、AFE_SubR、byRXData);
BSPAFE 命令(i32Handle、DASTATUS7、0x00、32、AFE_SubR、byRXData);

但是、当我想使用
BSPAFE 命令(i32Handle、DASTATUS6、0x00、64、AFE_SubR、byRXData)
我发送了一条消息、指出 DASTATUS7的数据有问题。 是因为我错误地使用了指令吗?
子指令是否可以使用一条指令(如直接指令)直接读取 DASTATUS6和 DASTATUS7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、这是不可能的、您只能在单个块读取事务中读取最多32个字节(如 第13.1节数据存储器访问 振荡器 技术参考手册)。 因此、您需要对这两者使用单独的读取命令。

    对于较短的命令(例如从0x14开始的电池电压)、您可以在发送0x14后执行单个32字节块读取以读取全部16个电池电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙