This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GPCRB 工具和高温度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363423/bq40z50-r2-gpcrb-tool-and-high-temps

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCRB

我看了一些旧文章、发现如果 BQ40Z50-R2在较大的温度范围内运行、则可以使用 GPCRB 工具。 我们的电池组在-20C 至55C 的温度范围内放电。 如果我要将此用例的数据提交给工具、是否会在-20°C 和55°C 下记录放电? 这些示例始终表明存在低温和室温放电、但我们也需要覆盖高温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、您回答正确。 您将提交-20C 和55C 的数据。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。

    我们的器件具有一个加热器、 如果在寒冷条件下充电、则可将电池组加热到10C。 是否应在获得-20C 记录时禁用此模式 、或者在10C 下将电池静置2小时、充电、静置2小时、将温度设置为-20C 1小时、放电、然后静置5小时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    电池应在室温下充电、因此您无需担心禁用该功能。 因此、一旦电池在室温下充电、将温度设置为-20C 1小时、然后放电。

    此致、

    尼克·理查兹