This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:轻负载运行

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364441/lm61495-light-load-operation

器件型号:LM61495

您好!

我打算使用 LM61495 在0.6A/0.3A (最大负载/轻负载)下进行(15-32V 24标称值) 24V-12V 转换。

您是否会推荐此用途? 您能否评估此解决方案的效率? (使用400kHz 开关频率)  

此外、假设解决方案在光模式下导通-这是否会改变电感器选择方案? (也仍然是数据表中关于纹波和最小值的公式仍然有效)

请注意、在 PSPICE 中进行仿真时、我有一个与 CCM 导通模式匹配的波形、而我期望 DCM/ 频率降低(我使用的是 PFM 版本)。

此致、  

T·阿什肯纳齐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

     您为什么要对600mA 最大负载应用使用10A 直流额定电流器件?

    选择此10A 电流将保证选择具有足够高饱和电流的电感器、以考虑高侧电流限制。

    如果您还处于设计初期、我认为使用 LMR43606等电流较低的器件会更具成本效益。

    您可以使用 WEBENCH 设计器工具(在产品文件夹中)来估算解决方案的效率。  

    电感器的选择应始终遵循以下通用公式、其中 K 是器件的纹波系数、Ioutmax 是器件的直流电流额定值。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    我的项目已经使用了 lm61495,我们希望将 P.N.的数量保持在最低水平。

    对于饱和电流与高侧电流限制一样大的电感器的需求令人困惑 (在此转换器中为20A)。  

    饱和电流是否仅在电感器稳定状态下达到时才会引起问题?

    在本设计中、假设我将在 PFM 处进行传导、那么 IPK_MIN 是否足以提供饱和电流的下限?  

    (请注意,Webence 还建议使用 Isat~2.5A 的电感器)  

    我对于此设计最大的关注点是、效率会明显低于在 CCM 下工作的转换器、  

    我发现使用 Webence 和 PSPICE 难以验证。  

    您能否估计 使用此 DC2DC 与其他更合适的 DC2DC 之间的效率差异? (我想到了 LMR51420XDDCR)

    非常感谢您的答复、  

    tomer。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomer:

    只要通过电感器的直流平均电流不会使有效电感显著降低50%以上、我认为在稳态运行模式下应该是可以的。

    问题在于、在 VOUT 短接至 GND 且电感器电流轨至高侧电流限制的故障条件下、需要使用更高的 Isat 电感器。 选择额定直流电流较高(10A)的器件自然意味着高侧短路电流限值较高。

    WEBENCH 设计器应足以获得不同电流电平下的效率、这正是我对不同器件进行比较的方式。

    此致、

    吉米