This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:BQ25180

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25150, BQ25620, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359813/bq25180-bq25180

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25150BQ25620

尊敬的技术团队:

  

联系我们、询问适合我们当前项目要求的解决方案。

我们目前正在开发一种可穿戴产品,该产品采用300mA 锂离子/ 锂聚合物 电池,工作电压为3.7V。 对于该项目、我们集成了 BQ25180YBGR 电池充电 IC、以高效地管理充电过程、充电速率为1A、负载为1A。

但是、我们现在需要将电池电压监控功能集成到同一个 IC 中、以增强我们器件的功能和监控功能。 我们旨在简化设计并更大限度减少元件数量、同时确保可靠的电池管理。

您能否推荐一个合适的 IC 或解决方案、它集成了电池电压监测功能和符合我们项目要求的充电功能? 我们尤其感兴趣的是可为可穿戴应用提供无缝集成和高效性能的选项。

此外、如果您可以提供样片或文档用于评估并集成到我们的设计中、我们将不胜感激。

感谢您关注此事。 我们期待您对此项目作出迅速响应并进行协作。

此致、

萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathiya:

    对于可穿戴应用、您是愿意考虑开关拓扑还是只想考虑线性充电解决方案?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    您能建议哪一个更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关拓扑越好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    对于可穿戴应用、由于具有更低的噪声、射频噪声和更小的解决方案尺寸、通常线性拓扑更佳、但是开关可以提供更高的效率并且可以更好地满足所有要求。

    就充电器系列而言、我建议以下几点:

    - BQ2518x -它是一款1A 线性充电器,充电电流为1A ,放电电流超过1A ,因此这是一个可能的解决方案。 但它不提供集成 ADC。

    - BQ2515x -这是一款500mA 线性充电器,具有集成的 ADC 和集成的 LDO 轨,能够提供1.5A 的放电电流。 这集成了所需的特性、但其充电电流被限制在0.5A。

    - BQ2562x -是一款3.5A 开关充电器,具有集成式 ADC ,充放电能力为3.5A。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BQ2515x 系列 IC 不可用、而且 BQ2562x 系列的成本很高、 我正在寻找能够提供类似功能的替代 IC。

    此致

    萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前正在开发一种需要特定电源管理功能的可穿戴设备。 在认真考虑我们的要求后、我们确定了对可满足以下标准的电池管理集成电路(IC)的需求:

    1. 充电电流:1A
    2. 负载电流:1.5A
    3. 电池电压监控:集成了 ADC 功能、可实现精确的电压监控
    4. 单芯片解决方案:紧凑型集成解决方案、以优化可穿戴设备中的空间

    此致、

    萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    应可提供 BQ25155。 订购时遇到问题吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25155 可用,让我检查一下。

    此致、

    萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juna、

    BQ25155正常、但它没有具有1A 输出的 LDO。 因此、我们在 BQ25155输出后使用直流/直流转换器来实现稳定输出。  

    出乎意料的行为。  

    1. 充电电流:最小500mA 至最大1A
    2. 负载电流:最小值1A 到最大值1.5A
    3. 稳压输出固定3.3V 输出。  
    4. 电池电压监控:集成了 ADC 功能、可实现精确的电压监控
    5. 单芯片解决方案:紧凑的集成式解决方案、以优化可穿戴设备中的空间。

    此致、

    萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    BQ25155可以从 PMID 负载提供1安培的放电电流。 集成的 LDO 适用于较轻负载、通常为 MCU、具有150mA 电流消耗。 我们不提供任何具有集成1A 电源轨的充电器、因此 无论您选择何种充电器、都可能需要分立式直流/直流转换器。

    BQ25155仍将以紧凑的设计提供集成式 ADC 的500 mA 充电电流。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juna、

    TI 是否有任何其他可满足我们要求的替代器件。

    此致、

    萨克蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    遗憾的是、没有任何集成器件能满足所有这些要求。 我们的产品系列中不包含具有0.5-1A 充电、集成式 ADC 和1A 集成式直流/直流转换器的充电器。

    所提供的早期 BQ25180、BQ25150和 BQ25620器件是我们的近似值、但它们需要一些分立器件来满足所有要求。 您是否愿意为您的应用考虑分立式解决方案?

    此致。