This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:SoH 更新

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350611/bq27220-soh-update

器件型号:BQ27220

BQ27220的 SoH 何时更新?  

它是否 需要从100%到0% SOC 的合格充电/放电循环?  

如果我们 在 SOC 的100%到50%之间循环、SOH 会更新吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JDJ:

     当 QMax 或 Ra 表更新时、SOH 应该更新

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QMax 和 Ra 表何时更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、JDJ:

    本文档详细介绍了更新条件: https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、周期计数数据保存在 FG 中的什么位置? 是否有任何事件可以将计数重置为?  FG 是如何计算电池运行状况的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack、

    BQ27220是 ROM 电量监测计、因此在发生上电复位事件时、周期计数值将重置为默认值(0)。 关于如何计算电池健康状况、我即将向您发送一封关于这一点的电子邮件。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     因此周期数丢失、因为在每次电源事件之后、ROM 都会被擦除。 是否有办法保留该周期计数、或不将其保存在 ROM 中?

     

    另外、根据解释、即使我们丢失了周期计数、SOH 信息也永远不会丢失、而我们收集的 SOH 值仍然是可靠的、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack、

    例如、周期计数可以由主机 MCU 保存、可以检测上电复位事件何时发生、然后将周期计数值加载到电量监测计上。 是的、SOH 值仍然应该是可靠的。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题、由于电量监测计是只读非易失性存储器的 ROM、如何将周期计数保存到只读存储器、以及电源复位后如何从非易失性存储器擦除该信息? 您的意思是、周期计数信息会保存到闪存中?

     

    此外、ROM 是否与电量监测计中的 OTP (一次性可编程)存储器相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我的意思是、更新后的周期计数值保存在闪存中。 关于 ROM 和 OTP 的问题、下周我会给您解答。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明另外一点、要从电量监测计的 OTP 中获取信息、FW 是否只需要解封电池或使电池进入完全访问模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack、

    是的、ROM 测量仪表的 ROM 和 OTP 是相同的。 要从 OTP 获取信息、电量监测计需要处于 ROM 模式、而要进入 ROM 模式、电量监测计需要处于 FULL ACCESS 模式。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27220是否要求工厂执行任何黄金映像学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    BQ27220是 CEDV 电量监测计、它们使用了特定的 CEDV 周期。 如需了解更多信息、请阅读这篇文章。  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737790/bq78350-r1-how-to-set-fixed-edv0-1-2

    此致、

    尼克·理查兹