This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:每隔一秒钟 PVM 信号就会工作

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353864/uc3845-only-every-second-pvm-signal-works

主题中讨论的其他器件:UC3845

您好!

我在传统的反激式设计中使用 UC3845。 我在电流检测模式下使用它、输出信号连接到 onsemi NCP81074栅极驱动器。

可悲的是、每秒钟只有 PWM 信号进入 MOSFET、而其他信号仅产生信号峰值。  

您对其原因和解决方法有什么看法吗?

红色- MOSFET 栅极信号、黄色-电流测量分流器处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图进行审阅-结果表明脉冲较窄是由于电流检测具有高尖峰所致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 我已将原理图添加到贴文中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将 RtCt 引脚波形添加到您显示的波形中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可悲的是,我没有 Rt,CT 截图,但他们看起来正常。  

    我通过将 C22从1nF 更改为470pF 电容器将开关频率更正为110kHz。 (原理图显示了旧的1nF 电容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 RtCt 引脚波形以及 CS 和 GATE。 您可以测量它们-我不是您不能测量这些波形的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该线程很长时间内没有通信。 我将关闭该主题、并假设问题已经解决、不需要进一步的支持。