This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电电流与计算结果不一致。

Guru**** 2391265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365047/bq25616-the-charging-current-is-inconsistent-with-the-calculated-results

器件型号:BQ25616

原理图如图所示。
RILim =1K、RIchg=2K、电池电压= 3.5V。 根据数据表中的计算公式、充电电流为339mA、为什么实际测量仅为226mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要牵引系统负载? 您是否可以通过其他方式(例如使用示波器上的感应电阻器或电流探头)测量充电电流? 万用表中的阻抗可能会在产生的测量值中起作用。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔