This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745:LP87745 NINT 引脚输出电平

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364759/lp87745-lp87745-nint-pin-output-level

器件型号:LP87745

您好、

如果一切正常、NINT 引脚输出电平是高电平还是低电平是多少?  如果不正常(例如降压输出电压 超出范围)、NINT 输出电平是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LP877451A1RXVRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在  LP877451A1RXVRQ1中、NINT 极性配置为低电平有效。  

    低电平有效意味着、在正常条件下、没有中断挂起时、NINT 引脚的极性将为 高  异常情况意味着当有中断挂起时、极性将为 低。  

    如果不让我知道,我希望这是清楚的。  

    Br、

    伊什蒂亚克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  很清楚。

    但在我们的板上、NINT 引脚为低电平。  而每个降压转换器和升压转换器的输出是正确的。 您知道什么会导致 NINT 输出低电平吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在前面所提到的、如果该位为低电平则意味着中断处于挂起状态。 您需要将它们全部清除。  

    您可以从 INT_TOP 寄存器中探测哪些中断处于暂挂状态、并可以在该寄存器中通过数据表中的分层结构图图7-4找到。  

    Br、

    伊什蒂亚克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们是否需要明确 IT 周期性? 或者、我们找到导致 中断的原因并修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先检查哪些中断正暂挂? 我不知道您是否禁用了 WD 或其他一些中断挂起?  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    WD 是禁用的、 NRSTOUT 正确、输出电压正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    请检查中断并将它们全部清除。 然后、您将看到所需的 NINT 高电平输出。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢  Ishtiaque!