This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:功率限制查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, TPS1211-Q1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363766/tps1211-q1-power-limit-query

器件型号:TPS1211-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5066I、、 LM5069

您好!

对于 TPS12110-Q1、如何设置外部 FET 的功率限制?

我们是否需要遵循 LM5066I 数据表中给出的设计流程来计算功率限制和 MOSFET SOA?

此致、

D·阿布希斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    无法通过 TPS1211-Q1设置功率限制。 只有 LM5066i、LM5069等热插拔控制器才具有此功能

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。

    如何在使用 TPS12110-Q1时限制功率。

    以及如何验证 MOSFET SOA? 能否使用 LM5066I 至 TPS12110-Q1中的 MOSFET SOA 公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    TPS12110-Q1是高侧驱动器。 它不会像热插拔控制器那样将栅极调节为进行电流限制或功率限制。 在使用 TPS12110-Q1的情况下、OCP 和 SCP 有助于切断电源路径并保护 FET

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。

    您可以说明如何确认 MOSFET SOA 吗?

    我能否在以下位置参考 TI 文档: 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试限制电流并在 MOSFET 上具有较大的 VDS、则只需考虑 SOA、但 TPS1211-Q1不会限制电流。 因此、如果故障电流变为高电平、它会触发 SCP 并在~1us 内关闭 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    在浪涌期间、我们使用 TPS12110-Q1限制了电流。

    我们在 TI 上进行了 Pspsice 仿真、并观察到下图:

    这里的红色曲线是 IDS、绿色曲线是直流链路电容链路中的 Vout。

    因此、可以看出、随着 Vout 的增加、MOSFET 上的应力增加。 因此、在这种情况下、需要检查 MOSFET SOA。

    您可以对此做一下评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在启动期间使用该工具验证 SOA

    https://www.ti.com/tool/download/FET-INRUSH-SOA-CALC