This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792充电击穿、Vbus 大于15Vdc。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365008/bq25792-bq25792-charging-breakdown-with-vbus-more-than-15vdc

器件型号:BQ25792

您好!  

当我将 BQ25792放在由4节电池供电的应用程序上时、由于 USB PD 在20VDC 电源上进行了握手操作、 因此静态 LED 指示灯以1Hz 的频率闪烁、然后芯片便永久崩溃。

我首先连接 Type-C 连接器、然后为适配器加电、以消除意外的热插拔浪涌。

我检查了波形、它显示如下:

在故障发生之前、显示了 OVP 警报、但波形无法说明。

您能指导我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    USB-C 插头是否连接了电池? 它是如何损坏的?  高输入电流?  REGN 是否达到5V?  SWx 引脚是否进行切换?

    此致、

    杰夫