This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:CUVLO 和 RUVLOS 选择

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H-Q1, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364543/lm5156h-q1-cuvlo-and-ruvlos-choices

器件型号:LM5156H-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

你好专家!

我想知道我是否添加330nF CUVLO 与 RUVLOB 并联。 我是否应该添加 RUVLOS? 我不知道这个电容器是否太大...或者您对此电容器有何建议? Vsupply 为12V 电池。

 

  1. RUVLOT=14.7K、RUVLOB=6.81K、Vsupply= 6~16V
  2. RUVLOT=14.7K、RUVLOB=11.3K、Vsupply= 6~16V

 如果 RUVLOS 不同、那么这两个组合可以帮助解决吗?

此外、哪里可以找到/计算作为反激式控制器的 LM5156H-Q1的总功率损耗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    Cuvlo 和 Ruvlos 均为可选。 当电压接近 UVLO 阈值时、该器件具有内部迟滞、以避免启用和禁用状态之间发生抖动。

    仍然可以添加 Cuvlo 以降低引脚上的噪声和电压尖峰。
    我们的 LM5156 EVM 设计使用220pF 的 Cuvlo。
    https://www.ti.com/tool/LM5156HEVM-FLY
    我建议使用类似范围的电容器。

    关于功率损耗、快速入门计算器工具随附损耗计算器。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC240
    还有其他损耗、例如变压器中的损耗或电容的 ESR、必须手动加以考虑。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的演示。 只是想添加一些您可能感兴趣的信息。

    为了改善启动的性能,正如你提到的(电压接近 UVLO 阈值), 330nF 已经并联。 您是否认为220pF 足以承受启动和负载瞬态对 UVLO/SYNC 引脚的影响? 在我看来,330nF Cuvlo 与 Ruvlos 是需要的,但220pF 是可选的。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的评论。

    对于 Ruvlos 或 Cuvlo 并无最低要求。
    我会考虑选择这两个组件、对 LM5156器件的导通/关断行为进行"微调"。

    主要目标是避免器件在短时间内由于 VIN 下降而意外关断。 这就是 Cuvlo 的作用。
    如果选择了更大的 Cuvlo、则由于需要为 Cuvlo 电容器充电、UVLO 电压上升到高于使能阈值与器件实际打开之间的延迟将更长。 这个延迟可由 Ruvlos 减少。

    基于您在初始注释中转发的电阻分压器选项、两个分压器都应为 UVLO 触发器和给定的最小 VIN 留出一些裕度。 因此、运行期间意外 UVLO 关断的风险很小。

    此致、
    尼克拉斯