This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:借助轻负载电流在高电压下运行的电路设计

Guru**** 2530270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363728/tps55340-q1-circuit-design-to-operate-high-voltage-with-light-load-current

器件型号:TPS55340-Q1

尊敬的专家:

我想设计升压电路来运行压电式扬声器(具有轻负载)

输入电压范围为5V (特定备用电池)至16V (虚拟电池)、

和输出电压在20mA 处应设置为28V (压电式扬声器和驱动器的负载电流)。

问题在于、当我通过 WEBENCH 使用进行仿真时、电感值非常大(在100uH~1mH 以上)。

是否应该将该大电感器应用于该电路? 是否可以使用较小的缓冲器? (大约10~47uH)

使用较小的电感器(约10uH 至47uH)可能会导致哪些问题?

作为参考、开关时钟将在1.2MHz 下设置、因为我们 不使用外部时钟。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信安:

    我认为 webench 是选择具有固定电流纹波比(例如40%)的电感器。 电流非常低、因此会导致巨大的电感。

    您可以使用小得多的电感。 转换器可以 在 DCM 模式下工作。

    您需要了解电感器损耗、效率和输出纹波。 如果它们仍然良好、可以使用较小的电感器。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!!