This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:100%输出工作、无需 MCU 之类的处理器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364207/tps922052-operate-at-100-output-without-a-processor-such-as-an-mcu

器件型号:TPS922052

如果我想在没有 MCU 之类的处理器的情况下以100%的输出运行、该怎么办?

如有必要、请告诉我 ADIM/HD、EN/PWM、Vcc 等的电路和时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JOOHYEONG、

    您可以将 EN/PWM 引脚和 ADIM/HD 引脚上拉至 VCC 引脚、以获得始终开启且振幅为100%的输出。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也这么认为。
    但我问、因为有时在开/关测试期间、灯似乎没有亮起。

    此致、
    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否就您对"开/关测试期间灯未亮起"的描述提供更详细的信息? 例如、您使用的电路是什么? 您的输入电压、LED 电压和电流是多少?

    此致、

    周老师