This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:TPS92640能否驱动5.5A LED 电流?

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364513/tps92640-can-tps92640-driver-5-5a-led-current

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: TPS92641

大家好!

我的一位客户想知道在以下条件下 TPS92640/641是否可以驱动5.5A LED 电流。

[条件]
VIN=57~63V、Vo (Vf)=50V、IO (ILED)=5.5A。

TPS92640/641能否在这些条件下驱动5.5A LED 电流?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    可以。 在这些条件下、TPS92640 / TPS92641可以驱动5.5A LED 电流。  

    请注意、由于占空比非常大、客户不应使用高开关频率。 TPS92640 / TPS92641具有最短的(开关 FET)关断时间 t_off-min。 (有关该参数、请参阅数据表中的第6.5节"电气特性"。) 在设计开关频率时、客户应选择较低的开关频率、以避免触发该最短关断时间并留出足够的裕度。

    此致、

    周老师