This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:LP5810A 照明 LED

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364680/lp5810-lp5810a-lighting-the-led

器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件:LP5813

我准备了 LP5810A WSON-8芯片和 MSL0601RGBU1 RGB LED。 我正在尝试使用我的 Raspberry PI 运行简单的代码、以使 LED 亮起、但到目前为止、我的运气不好。 我连接的一切都和典型应用电路完全一样、但仍然无法使 LED 工作。 我将 RGB LED 改成了单个红色 LED、并在一个输出上进行了测试、但仍然不走运。 我已经遵循了 LP5813的数据表编程示例和示例代码、但仍然不可能。 我在一个巨大的路障,可以使用一些帮助使这一主导的司机工作. 我可以通过 I2C 与它通信、但输出未发生任何变化、它们只是处于某个电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    您能否与我分享您的原理图、并告诉我如何通过 I2C 接口控制 LP5810? 请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared