This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:施加12V 输入电压时的 TPS26632输出电压误差

Guru**** 2529800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363916/tps2663-tps26632-output-voltage-error-when-applying-input-voltage-of-12v

器件型号:TPS2663

大家好、我有一个关于 TPS26632 IC 的问题。

电路图的配置与 TPS26632 EVBOARD 相同。

该测试是在输入电压为12V 和24V 的条件下执行的。

输入电压为24V 时、电子保险丝正常工作。 但当 I 输入12V 电压时、器件进入关断模式、输出电压变为0V。

尽管所有 EVBOARD 设备值设置相同,但会发生此问题。 它与 UVLO 电阻值是否有任何关系?

请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克

    感谢您的联系!

    您能否分享您的原理图以供审阅?

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 我分享了下面的电路图、因此请作出回应。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克

    您需要调整这些值以在12V 输入下工作。 这些引脚均在 UVLO 设置为18V 时

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    
    当前数据表显示 UVLO 18V 导致的错误。
    
    您能否建议使用一个电阻值来防止12V 击穿??? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 TI.com 上提供的设计计算器