This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:采石场

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364443/bq25306-quarry

器件型号:BQ25306

您好!

我正在使用 BQ25306电池充电 IC、我是根据 EVK 设计的 PCB、请找到插入的附件。

我的问题是、是否可以使用 VBAT 2节8.4V 电池组上具有2A 输入的 VUSB 为 micro-C 型 USB 充电?

"D:\Documents\Downloads\Battery-SCH.png"(D:\Documents\Downloads\Battery-SCH.png)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备无法检测 USB 适配器。 它可支持2节2A 充电。

    谢谢。