This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:IR 弱光问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, TPS92201AEVM, TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357430/tps92513-weak-ir-light-issue

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件: TPS92201AEVMTPS92201

您好!

我的客户将 TPS92513用于 IR LED 应用。

他们发现、当 PDIM = 0V 时、仍能在透镜上看到微弱的 IR 光。

同时、他们发现 PH 引脚仍然具有1.8V 的电压、他们还尝试移除 IR LED、PH 引脚将上升到3.3V。

这是否正常? 如何抑制微弱的 IR 灯?

BTW、他们还试图将 PWM 频率下调至100Hz 至1kHz、仍然可以看到镜头上的 IR 指示灯变弱。 甚至在 TPS92513EVM 上执行相同的测试条件、也获得相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我目前不在办公室。 我会在5月6日回来办公室的时候回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我是否可以了解您的输入电压、LED 电压和 LED 配置(串联/并联)是什么?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压:5 ~ 5.3V
    串联 LED 电压:0 ~ 3.1V; 其中1个 LED 电压为1.55V;(PDIM 占空比= 0%~ 100%)
    LED 配置(串联/并联):2个串联 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    周老师稍后会给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    Unknown 说:
    BTW、他们还尝试将 PWM 频率下调至100Hz 至1kHz、仍然可以看到镜头上的 IR 指示灯变弱。 即使在 TPS92513EVM 上进行相同的测试条件、也获得相同的结果。[/引号]

    客户是否修改了 EVM 上的任何元件? 我将尝试重现客户观察到的现象。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户修改了 EVM 上的以下元件值。

    R3:300KOhm

    R7:120KOhm

    R8:2.4 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我曾 尝试在我们的 EVM 上重现该现象、但失败了。

    请让客户测量 PDIM = 0V 期间的输出电流波形和 PH 节点电压、并向我展示示波器捕获。

    此外、请检查 客户的 LED 板上是否存在 LED 以外的组件。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户仅使用5V 电源测试 EVM、并让引脚 PDM 短接至 GND。

    经测量、输出具有3.7V 电压、请参考下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    1. 出现开路负载时、请让客户 用示波器测量 LED+节点的电压波形、并向我展示示波器捕获。 我想知道是否会发生振铃。 (请参阅数据表中的第9.1.5节"输出保护钳位(可选)"。)
    2. 连接 LED 后、请让客户在 PDIM = 0V 期间测量输出电流波形和 PH 节点电压、并向我展示示波器捕获。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下图。

    对于 Q1和没有 LED 的情况、

    TEST_A:

    1. PDIM = 0
    2. PDIM = 1
    3. PDIM = 0

    TEST_B:

    1. PDIM = 1
    2. PDIM = 0
    3. PDIM = 1
    4. PDIM = 0

    对于 Q2、连接 LED、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    我目前不在办公室。 我将在下星期一回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    根据您发送给我的最后一张图片、泄漏电流为60uA。 我是对吗?

    我将尝试在本周三在我们的 EVM 上重现此情况、并届时向您提供反馈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    最后、我 复制了客户观察到的情况-当 Vin =约5.42V、负载= 1个白色 LED 时、我们的 EVM 泄漏电流约为50uA。 我在黑暗的房间里看到了弱光。 很抱歉之前遗漏了这一点。

    不过、如果您将输入电压增加到10V 之类的更高值、则不会发生此泄漏电流。

    我们需要一些时间来查明在这里发生了什么。 同时、请让客户试用专为低输入电压应用设计的 TPS92201。 我已经在 Vin = 5V、负载= 1白色 LED 的 TPS92201AEVM 上进行了测试、当 EN 引脚为逻辑低电平时、未观察到此类泄漏电流。

    此致、

    周老师