This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2753:配置 IC 以并行驱动 LED

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2753, LM36010, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364649/lm2753-configure-ic-to-drive-leds-in-parallel

器件型号:LM2753
主题中讨论的其他器件: LM36010LM3644

您好!

是否有任何应用信息或建议可用来配置该器件以并联驱动两个 LED?

似乎我可以添加第二个 Rflash 电阻器、如数据表的图3所示、用作镇流电阻器。

这会给器件调节电流的能力带来困难吗?

谢谢!

韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    您可以将这两个 LED 并联为具有不同 I-V 曲线的单个 LED。 您应该使用该"组合"I-V 曲线来设计电路。

    [quote userid="573715" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364649/lm2753-configure-ic-to-drive-leds-in-parallel 这样会给设备调节电流的能力造成困难吗?

    实际上、LM2753是一个恒压稳压器、输出电流由限流电阻器 R_TORCH 和 R_FLASH 进行设置。 (请参阅数据表首页上的简化版原理图。) 如果您需要更一致、更精确的电流调节、可以查看 LM36010 (单通道)或 LM3644 (双通道)等恒流稳压器。

    此致、

    周老师