This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VBAT 高于实际电池电压

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ25703A, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363455/bq25792-vbat-higher-than-actual-battery-voltage

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2、BQ34Z100 、BQ25703A

大家好!

我 计划将 BQ25792 IC 用作我的3节锂离子电池组的充电器。

我有一个问题、当我使用 万用表读取时、报告的电池电压高于电池的实际电压。

电池组有一个集成的 BMS 、但我直接连接到电池+和-端子、来消除 BMS 上的任何压降。 我还使用了粗18AWG 导线。

例如、BQ25792读取的 VBAT 为12.22V、实际上是12.10V。 具体取决于、差值为-/+ 200mV。

当 IC 读取到12.6V (或更高)的 VBAT 但电池电压较低时、充电器从快速充电切换到恒压充电器、因此电池永远无法达到12.6V 满电压。 充电终止默认为(200mA)、并且切断了圆形250mA

我需要更高的精度、因为我希望连接电量监测计 BQ34Z100-R2、因为它需要以收尾电压达到12.6V、以便检测充满电并正确地估算充电状态。

我使用的是带有 BQ25792的定制 PCB。 我使用了两种不同的3节电池组、它们具有相同的电池类型。 我还使用了   MIKROE 中的 Charger Click 25、我在所有场景中都体验到了相同的行为。

谢谢!

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果您使用 ADC、则 ADC 读取为高电平、不用于端接。  792 CV 反馈环路使用 BATP 引脚作为电池电压感测引脚。  即使是18AWG 具有一些电阻、因此充电器 IC 上的 BATP 和 GND 引脚与电池 PACK+和 PACK-电压之间始终存在差异。  我们稍后发现、GND 引脚和内部 GND 之间有一些内部 IC 电阻、增加了 GND 引脚连接。  这会导致 IC 提前进入 CV。  这 可能会解释为什么要在 IC 上测量更高的电压。  但随着电流逐渐下降、充电器以数据表指定的精度终止。  对于接近 VREG 值的终端、我建议降低 ITERM、同时将快速充电(ICHG)寄存器降至1A 以下。  低于 ICHG =1A 可提高 ITERM 精度测量。  或者、您可以使用 BQ34Z100执行电压和电流测量、然后让主机软件写入充电器以停止充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的回答。

    问题在于 IC 早已进入 CV。 如果我理解、即使我尝试使用 BQ25792 IC 制作另一个定制 PCB、迹线更短更粗、它在 GND 引脚和内部 GND 之间始终存在内部电阻、这会导致 IC 提早进入 CV?

    我可以使用 BQ34Z100 停止 BQ25792、但我更愿意让充电器处理所有充电部分。 我还从 BQ25703A 切换到 BQ25792 、以实现充电终止功能。

    谢谢!

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的。  将 BATP 连接尽可能靠近电池组的正极侧以及更宽的较粗的布线会有所帮助。  但由于从 GND 引脚到内部 IC 接地之间存在额外的电阻、充电器始终会提前进入 CV。   

    此致、

    杰夫