This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:TPS552882 Webench 和设计计算中对同一输入有不同的建议。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363497/tps552882-tps552882-webench-and-design-calculation-has-different-recommendation-for-same-input

器件型号:TPS552882

您好、TI!

我在降压和升压模式下使用 TPS552882、作为参考、我采用 TI webench 和 (TPS552882设计计算 V1.0 (zip)  — 240K )。
它们对相同的投入都有不同的建议,应该优先考虑这些建议。

请查看所附内容以供参考。
e2e.ti.com/.../5277.WBDesign17.pdf

e2e.ti.com/.../6825.TPS552882-Design-Calculation.xlsx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS552882中、在 ISN 和 ISP 之间连接 Rsesne 电阻器很重要、建议在 TPS552882EVM-2MHz 和 TPS552882EVM-400KHZ 中使用。  
    但在 webech 设计中, 不建议这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    感谢您与我们联系。 我可以知道这里的应用吗?

    webench 和 Excel 工具均仅供参考。 我建议您按照 EVM 设计原理图、并使用 Excel 工具设计参数。 原理图完成后、可将其发送给我们进行查看。  

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mulin

    感谢您的答复、
    我们将此器件用于电池供电的移动设备、该设备需要稳定的3.3V 作为输出电压的输入。
    我们将 VSYS_BAT (可变3.0V 至4.2V)作为输入电压

    请查找随附的设计以供验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我发现您在此还有另一个问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363227/tps552882-tps552882-is-not-working-in-boost-mode

    这两个问题是否属于同一应用? 如果是、我将关闭另一个、可以吗?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:
    不要关闭任何问题 ,因为布莱斯要求波形,他将回答今天。

    同时、您可以验证随附的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    您能否提供 PDF 版本的原理图? 屏幕截图不清楚。 您能否提供输出电容器的 ESR、数据表和器件型号? 最大输出电流为2A 或3A?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    请查看随附的原理图


    e2e.ti.com/.../power_5F00_supply-1.pdf

    输出电容器是通用的。

    所需的最大电流为3A。

    什么是 ESR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    请找到附加的物料清单

    e2e.ti.com/.../POWER_5F00_SUPPLY_5F00_BOM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    关于设计、主要问题是电压范围不合适。 这可能会导致 MOSFET 无法完全导通。 因为布莱斯回答了另一个问题, 基本上我们是在谈论同样的事情,为了避免重复,我将关闭这个问题。 请在另一个问题中随意讨论、Bryce 和我将继续讨论。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:
    感谢您的回复

    1) 1)合适的电压范围是多少?

    2) 2)我已按照上面随附的原理图中看到的数据表、webench 和 EVM。
    您仍在说"不合适的电压范围"。
     数据表、webench 和 EVM 中是否有错误????

    此致、




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    抱歉、造成误解的不是输入/输出电压问题、而是外部 MOSFET 选择。 由于输入和输出电压低至3V、内部 VCC 电压也将低于3V。 因此、如果外部降压侧 MOSFET 的米勒电压高于3V、MOSFET 无法完全导通。  

    因此、建议 使 MODE 引脚断开以使用外部 VCC 源、并在 VCC 电容器上添加外部5.2V 电源、以查看它的帮助、如我在另一个主题中建议的那样。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363227/tps552882-tps552882-is-not-working-in-boost-mode

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    是否需要在 ISP 和 ISN 之间提供 rsense 电阻?

    BRS
    阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    ISP 和 ISN 之间的 Rsense 用于输出电流限制功能、如果不使用、则可以像您所做的那样直接连接到 Vout。  

    BRS、

    布莱斯