您好、TI 团队:
我们正在实施一个输入电压为34伏的直流/直流转换器、并且我们尝试获得+22V 和-6V 的双路输出。 我们使用 TI 提供的适用于 LM25184的 Excel 工作表。
我们的变压器是客户设计的变压器、具有1:5:1:0.278 +-3%。 目前、我们获得的输出电压为+32V 和-8.45V。 似乎存在反馈问题、但我已使用不同的电阻进行了检查、但仍然获得相同的电压。 此处还附上了所选要求的设计表。 您能否看一下、让我知道可以采取哪些措施来获得正确的电压。 谢谢