This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:LM25184NGUR

Guru**** 2386890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363660/lm25184-lm25184ngur

器件型号:LM25184

您好、TI 团队:

我们正在实施一个输入电压为34伏的直流/直流转换器、并且我们尝试获得+22V 和-6V 的双路输出。 我们使用 TI 提供的适用于 LM25184的 Excel 工作表。  

                                                                                  

我们的变压器是客户设计的变压器、具有1:5:1:0.278 +-3%。 目前、我们获得的输出电压为+32V 和-8.45V。 似乎存在反馈问题、但我已使用不同的电阻进行了检查、但仍然获得相同的电压。 此处还附上了所选要求的设计表。 您能否看一下、让我知道可以采取哪些措施来获得正确的电压。 谢谢

e2e.ti.com/.../LM25184-DESIGN-FILE.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mubashir:

    感谢您使用 LM25184进行设计。  我在您的计算器中没有看到明显的问题。  您是否对输出施加了任何负载?  通过计算器原理图中的虚拟负载 Rdmy 和/或 Vout 齐纳钳位、可以满足最低负载要求。

    如果您的电路满足最小负载要求、但仍然看到过压、请分享以下信息:

    • 您 用来设计 PCB 的原理图版本。  请确保所有组件值都进行了准确标记。 如果未使用原理图中的某些器件、还请指明。
    • 您的变压器数据表。
    • 在观察输出中的过压时判断负载情况。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    感谢您的快速回复。 没错、我没有放置虚拟负载、因为我有另一个负载、但目前它未组装在板上。 根据计算器、未放置虚拟负载的原因是可选的。 但是、我将放置一个虚拟负载。

    不过、这是否意味着即使您将另一个 IC 作为负载施加到 LM25184、您是否仍需要该虚拟负载来进行启动?

    此外,请保持这个线打开,当我得到过电压,我将向你提供你要求的信息。 但是、由于有一个同时具有两个输出的缓冲电路、我不会想到会出现过冲、您会想到什么?

    感谢您的帮助、Mate。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mubashir:

    很抱歉耽误你的时间。 模拟负载是在实际负载变得非常轻或甚至没有负载时、将输出电压保持在稳压电平。 当您使用另一个 IC 作为负载时、它应该满足最小负载要求、否则仍需要额外的虚拟负载来防止 Vout 更高。  当您看到32V 时、它表示您没有安装齐纳二极管、对吧?  如果您安装齐纳二极管、您可以保存模拟负载电阻器。  当然、您可以同时使用这两者。

    缓冲电路用于抑制二极管上的峰值电压振铃。 如果正确选择了缓冲器、则会大幅抑制振铃。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢队友的快速回复。 我会让你知道它是怎样的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待您的最新动态。  请在获得结果后发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我得到了我需要的电压。 我检查了输出中的振铃、但没有发现振铃。 所以、下面附上了三个结果。 图0004和05显示了+22V 和-6V 电压、而图0006显示了电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    页 S:它从零开始、当我突然打开电源时、看到输出电压中出现任何过冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mubashir:

    感谢您的更新。  问题似乎得到了解决、对吧?  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题已解决。