This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] REF35:ADC 何时需要基准缓冲器?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: REF70, REF2025, ADS127L21, REF33, REF4132, REF35, REF34, REF54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364729/faq-ref35-when-do-i-need-a-reference-buffer-for-my-adc

器件型号:REF35
主题中讨论的其他器件:ADS127L21REF54REF4132、REF70、 REF6025、REF2025

我不清楚在电压基准连接到 ADC 之前是否需要基准输出端的基准缓冲器。 如何知道何时可能需要缓冲电压基准的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     几个 原因可能导致您在连接到 ADC 的外部基准电压的输出端添加基准缓冲器:

    1.高 ADC 采样率。 高 ADC 采样率、尤其是 ADS127L21等高分辨率 ADC、在进行二进制加权位判定时、快速电流瞬变通常会导致更高的电流需求。 具有低输出阻抗的缓冲器将有助于最大程度地减小    转换之间可能发生的压降和稳定误差。 通常、数百 kHz 或以上的采样率可能需要一个缓冲器。  有了 REF6025等电压基准、它们集成了基准缓冲器、可帮助简化电压基准驱动拓扑。 不过、在使用任何其他基准电压时、例如 REF54、REF35、REF34、REF33、 具有外部缓冲器的 REF4132、REF20或 REF70有助于保持 这些电压基准的高精度参数、因此您不必牺牲功能方面的性能。  

    2.使用一个基准驱动多个 ADC 对基准引脚进行采样的 ADC 越多、支持 ADC 采样所需的电流就越大。  REF2025等电压基准可以拉/灌高达20 mA 的电流、但通常电压基准能够拉/灌高达10 mA 的电流。  使用缓冲器来增加可供源的电流量对于保持一个低增益误差十分重要。  

    无论使用哪款 ADC、TI 都提供多种电压基准选项、帮助您成功进行数据采集设计。

    谢谢。

    杰克逊