This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:学习周期查询

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364024/bq27z561-r2-learning-cycle-query

器件型号:BQ27Z561-R2

您好、TI 团队:

我有以下关于从 Bq Studio 保存/提取黄金映像之前学习周期的问题。

  1. 完成学习周期后、是否需要将数据存储器中的 Update Status 从0x06设置为0x02 手动 如中所述 "实现成功的学习周期" 文档?

2.我们是否还需要清除/禁用 GAUGE_ENABLE 位?

此致、

S·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shivani:

    在保存 golden 文件之前、不需要禁用电量监测计。 但是、我们建议您这样做。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    你能回答我先问的以下问题吗?

    1. 完成学习周期后、是否需要将数据存储器中的 Update Status 从0x06设置为0x02  手动  如中所述  "实现成功的学习周期"  文档?

    此致、

    S·帕特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    对不起,我本应该明确表示,我的答复就是回答你们的两个问题。 如果 Update status 为0x06、当您禁用电量监测时、更新状态从0x06更改为0x02。 您不必手动更改该位、可以发送电量监测计启用命令。

    此致、

    尼克·理查兹