This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373-3RGWR 和 TPS2373-4RGWR 之间需要进行的更改

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364472/tps2373-changes-required-between-tps2373-3rgwr-and-tps2373-4rgwr

器件型号:TPS2373

我们计划使用 TPS2373-4RGWR (Type4)来代替 TPS2373-3RGWR (Type3)。 您能否指导我们、除了电阻器 CLSB、设计中需要进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    感谢您的联系。

    TPS2373-3和-4是引脚对引脚芯片。  除了 CLSB 电阻器外、无需更改任何内容。 您可以进行一些微小的更改、例如减小大容量电容器电容、更改电流感应电阻器、通过 FET 调整来优化直流/直流转换器、但这些更改并不是强制性的。

    此致、

    帝昂