This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50欠压后可充电#39;t

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360600/bq40z50-bq40z50-can-t-charge-after-under-voltage

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我正在使用 BQ40Z50 EVM 进行测试。 电池为3S2P、12V。 电池放电至9V 以下后、应通过 BQ40Z50对电池进行保护。 但如何恢复?

放电后、插入充电器电缆、将不会开始充电。  此时、如果使 EV2400 smbus 上拉至3V3、它将开始充电。

BTW、在 BQ40Z50 DA 配置中、我已将 NR 设置为1。

在氙气灯上方显示接通充电器电缆时、smbus 始终应上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    如果 SMBus 线路上没有上拉电阻、仍然可以与器件通信吗?

    您能否提供电量监测计设置的.gg 文件、以及以上出现事件的日志文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    更正我的描述:

    如果 BQ40Z50连接到 EV2400、而 EV2400连接到 PC。 则表示通信效果良好。 它将开始充电。

    如果  BQ40Z50 未连接到 EV2400、只需使 BQ40Z50 smbus 上拉至3.3V、 它将开始充电。

    您需要的.gg 文件是什么、您能告诉我如何获取它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    如果  BQ40Z50 未连接到 EV2400,   则只能将 BQ40Z50 smbus 上拉至3.3V,它将开始充电。

    当您从 EV2400断开连接时、如何与电量监测计通信以发送命令以开始充电? 是否使用单独的 MCU?

    GG 文件可以通过进入 bqStudio 应用、转到"Data Memory"并点击右上角的 Export 选项来生成。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    从 EV2400断开时、我没有 构建 通信。 我仅将 BQ40Z50 smbus 导线上拉至3.3V (移除 EV2400)、 它将开始充电。  

    GG 文件随附。 感谢您发送编修。

    e2e.ti.com/.../BQ40Z50_5F00_12V3CELL5AH.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    很抱歉混淆了、始终需要上拉 SMBus 通信线路。 与其他通信源相比、与 EV2400相连的连接是否使用不同的通信路由线路?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    了解通信时需要对 smbus 进行脉冲。

    但当它不需要通信时、smbus 会将其保留为 EVM 板上(未上拉)。 在这种情况下、它在完全放电后无法开始充电。 这是我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    根据您的理解、如果未连接 EV2400、EVM 不会上拉这些 EVM。 在您的 PCB 上、是否有任何其他连接到上拉电阻的引脚或组件可能需要3.3V 电压、但这些引脚或组件可能无法获得?

    如果您发送了原理图和布局、我们可以来看一下。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我将使用此 EVM 来测试某些东西。 原理图未完成。

    因此我的问题的答案是肯定的:smbus 确实需要上拉至3.3V 来帮助它从放电中恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    浏览了 EVM 布局后、发现没有其他元件、例如 FET、它们都依赖于相同的3.3V 上拉电阻、这让我对监测计内是否发生了其他情况感到好奇。

    我知道无法获取日志、因为电量监测计无法进行通信、但在不允许充电后是否可以从电量监测计中提取.gg 文件? 这将使我们能够进行更深入的研究。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    谢谢您的观看。 很抱歉耽误你的时间。 该 EVM 没有3.3V 电压轨。 我使 smbus 由外部3.3V 电源轨上拉。

    我为什么这样做:

    1、我第一次看到它在放电后无法开始充电。 然后、我使用 EV2400连接 EVM、并将 EV2400连接到 PC。 然后、它将开始充电。

    2、它让我觉得如果有什么东西 smbus 让它充电。 因此、我删除了 EV2400、使 EVM smbus 上拉至外部3.3V。 它将在放电后开始充电。

    3、如果没有上拉 smbus、放电后就不会开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    感谢您的讲解。 我感觉基于这些条件、器件可能会进入睡眠模式。 以下是进入和退出器件 SLEEP 模式的条件:

    如上所示、进入 SLEEP 模式的两个主要条件是 SMBus 低电平以实现总线超时、以及电流低于 SLEEP 电流。 由于没有 MCU 或 EV2400连接到 SMBus 线路、因此这可以满足 SMBus 低电平的总线超时条件、并且监测计刚刚结束放电、这种情况下的电流可能会低于 SLEEP 电流。

    此外还可以在上面看到、进入 SLEEP 模式时的操作之一是关闭 CHG FET。 这可能是您在没有上拉电阻的情况下无法充电的原因。

    当您使用上拉电阻将 SMBus 线路拉高时、这可能会被视为进行从低电平到高电平的通信、并将监测计从睡眠状态唤醒。

    不过、测试监测计来查看其是否处于睡眠状态有点棘手。 如果可能、请将示波器连接到器件的 TS1引脚。 如果监测计处于 NORMAL 模式、您将看到以1的速率进行脉冲平均。 如果器件处于睡眠状态、则脉冲的平均值约为4s。

    请告诉我、这是否可以解决问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您发送编修。 将 TS1引脚的范围限定为5s 后。 则处于睡眠模式。 上拉 smbus 后、脉冲大约为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    很高兴听到这个消息! 正确、监测计似乎进入了睡眠模式。  

    如果有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺