This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:BQ29209故障条件。 流经 VC1引脚2的23.8mA 电流。

Guru**** 2815175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363944/bq29209-bq29209-faul-condition-23-8ma-current-flowing-through-vc1-pin2

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件:Strike

您好!

我们的质量保证团队发现、 在一段时间后存在带放电电池的电池组、我正在调查此问题。 在调查过程中、我发现在 U3 VC1引脚上有23.8 mA 放电 BT3、我使用精确的电源仿真电池电芯、它与电池电压不相关。 据我所知、此引脚用于电压感应、是高阻抗输入、电流大约为几 uA。

电路:

据我所知、其焊接电池的顺序是 BT1 -> BT2 -> BT3 - BT4。

如果您能提出一些可能是此类问题的根本原因的想法、以便我们可以实施设计更改或预防措施、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mantvydas、

    这是一个非常奇怪的设置。 每个 IC 都在监控两节电池? 底部 IC 似乎未正确设置。 该部分用于保护/平衡两个电芯、U8的 VC1接地。

    您确认电流流过 VC1、而不是 VC1_CB、对吧?

    如果更换 IC、电流消耗是否仍然很高? 如果是、则器件可能已损坏。

    很难知道 IC 可能是如何损坏的、在什么条件下损坏的、使用此结果找到了多少个器件?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U8正在 对来自另一个电池组的 BT1和 BT4进行平衡、  

    是的、电流流经 VC1、我通过 R14电阻器进行了测量。  

    更换 IC 后、问题消失、因此 IC 可能已损坏。 目前我们有2个 这样的单元。

    有趣的是、这种损坏是如何发生的、是否只是过压条件?

    也许您已经研究过不同的引脚在过压条件下是如何损坏的以及它们的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mantvydas、

    很难判断它是如何受损的、这可能是由电压瞬变引起的、可能是在电芯连接期间发生的、也可能是由 ESD 冲击引起的。

    如果您发现损坏与该 IC 和同一 VC1引脚一致、则您可以添加一个齐纳/肖特基对、以尝试保护该引脚免受损坏。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙