This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:实际电芯电压与 VC1和 VC2之间的精度误差。

Guru**** 2550050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360742/bq28z610-r1-the-accuracy-error-between-the-actual-cell-voltage-and-vc1-and-vc2

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、TI 团队、

我想了解实际电芯电压与 VC1和 VC2之间的测量精度(误差)。

TRM 仅提供有关 ADC 的信息。

您能提供什么建议吗?

谢谢!

RB、

段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tan-Yu、

    设备是否已正确校准?

    您使用的是 EVM 还是定制 PCB?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的回复。

    我使用新的 PCB 布局并监测计 IC 电压。

    Br

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tan-Yu、

    您能否共享原理图?

    电压校准后、电压读数是否正确?  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    原理图和电压校准没有问题。

    我希望在校准后了解电压精度。

    我需要在产品规格中定义规格值(容差值)。

    您能否共享有关精度错误的信息。

    谢谢!

    Br、

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tan-Yu、

    由于该参数依赖于化学物质、并且不同化学物质之间的读数不一致、因此这不是数据表中的规格。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evn:

    这是真的吗?

    您能描述一下 电压准确度和化学 ID 之间的关系吗?

    或者、使用化学 ID 2017或化学 ID 2014来描述准确性。

    此致、

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tan-Yu、

    精度不依赖于 ChemID、而是取决于电池本身的物理化学成分。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您能否解释监测计 IC ADC 读数与化学特性之间的关系?

    谢谢!

    段艳玉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan-Yu、Tuan:

    它与从一种化学物质到另一种化学物质的 OCV 曲线差异相关。

    此致、

    埃文