This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:低放电电流的库仑计数

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360585/bq4050-coulomb-counting-of-low-discharge-current

器件型号:BQ4050

我们使用的 Rsense 值为 1m Ω 在我们的产品中保留很长时间。 不过、经过进一步调查、我们发现断电放电电流、 800uA、 使用该 Rsense 设置不会检测到电流。

作为一个解决方案、我们转变为 20m Ω Rsense 有效解决了该问题、能够以可接受的误差裕度实现库仑计数。 尽管有了这一改进、BQ Studio 却不会显示瞬时电流、因为它低于1 mA 中的值。

随后、我们尝试进一步优化、将断电放电电流降低至 400-550uA 。 这是通过增加系统的一个上拉电阻并激活监测计的睡眠模式来实现的。 尽管进行了这些调整、但在产品长时间不活动时、我们未观察到容量下降。

为了确保不会重新陷入死区场景、我们通过将 CC 增益和容量增益调整8倍来进行了测试、确认瞬时电流约为4 mA、从而验证了 ADC 对低电流的敏感度。 我们还实验了更高的电阻(Rsns=30m Ω)、尽管没有成功。

我们已经详尽尝试了各种配置来解决这个问题:

-将死区修改为"0"
-在0-200范围内调整 CC 偏移
-将库仑 计数器偏移样本从64改为150
-探索 CC 自动偏移功能(禁用和启用)

以上每种配置都经过单独测试、产品在一天内处于非活动状态、以监控任何容量减少情况。 然而,未观察到容量的下降。

我们正在寻求有关电位调整或解决方案的指导、以使库仑 计数器能够准确读取此类低放电电流。 非常感谢您提供任何见解或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    在测试这些低电流放电时、监测计是否可能进入睡眠模式? 如果是、这可能会导致容量测量和计算出现问题。

    是否可以共享一个有关其中一个低电流放电的日志文件、以便我们深入了解一下?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、监测计在这些低放电电流下确实会进入睡眠模式。 这实际上是我们应用的静态电流、用户可以在此静态电流中长时间保持该产品的货架期。 测量仪表计算该电流至关重要、因为我们遇到了客户打开产品并且测量仪表指示100% SoC 的问题。 在首次使用产品时、电池的 SoC 会迅速下降到低电平或0%、从而导致突然关断。 因此、监控该电流至关重要。

    您为什么认为进入睡眠模式会阻止监测计进行监控? TRM 或数据表中是否存在我可能错过的限制? 考虑到 Rsns 为20m Ω、我们应远高于死区、我们需要在睡眠模式下将电流降低约100uA。

    我已经使用总线超时= 0记录了大约6小时的此低电流、以便在记录 Battery Management Studio 时使监测计保持睡眠模式。 但在实际应用中、我们将此超时设置为5秒。

    此致、  

    艾哈迈德·格布里尔

    e2e.ti.com/.../Board_5F00_in_5F00_Sleep.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    监测计将在睡眠中以4s 采样率测量电压和电流、而不是正常模式下通常以1s 采样率测量电流、因此如果两次采样之间的电流发生变化、可能无法正确跟踪测量值。 我建议在监测计不处于睡眠状态时测试情况、以查看性能是否发生调整。

    只是确认一下、DSG FET 在该休眠期间是否处于活动状态、而此时仍有电流通过?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    监测计将以5s/20s 的间隔唤醒,以根据默认配置对电流/电压进行采样。 为什么在电流几乎为直流且在采样事件时略有增加的情况下放弃计数?

    我们已经在禁用睡眠时测试了设置(它计数不准确,但它计数!) 但在这种情况下、电流增加了150uA-250uA。 那么、我们可以在睡眠模式下更改任何配置、以便我们能够利用这种显著的电流降低?  

    是的、DSG FET 在睡眠期间处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    当电量监测计唤醒以进行测量时、它将库仑计数为1s、然后在其余时间不会计数、但会尝试补偿。 请在下面的 E2E 主题中找到更多详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796964/bq4050-normal-sleep-mode 

    是否有可能缩短测量之间的间隔时间? 这会更频繁地进行测量、但不会以正常模式的速率进行。 我认为、与正常模式相比、这也会降低电流。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺