我们使用的 Rsense 值为 1m Ω 在我们的产品中保留很长时间。 不过、经过进一步调查、我们发现断电放电电流、 800uA、 使用该 Rsense 设置不会检测到电流。
作为一个解决方案、我们转变为 20m Ω Rsense 有效解决了该问题、能够以可接受的误差裕度实现库仑计数。 尽管有了这一改进、BQ Studio 却不会显示瞬时电流、因为它低于1 mA 中的值。
随后、我们尝试进一步优化、将断电放电电流降低至 400-550uA 。 这是通过增加系统的一个上拉电阻并激活监测计的睡眠模式来实现的。 尽管进行了这些调整、但在产品长时间不活动时、我们未观察到容量下降。
为了确保不会重新陷入死区场景、我们通过将 CC 增益和容量增益调整8倍来进行了测试、确认瞬时电流约为4 mA、从而验证了 ADC 对低电流的敏感度。 我们还实验了更高的电阻(Rsns=30m Ω)、尽管没有成功。
我们已经详尽尝试了各种配置来解决这个问题:
-将死区修改为"0"
-在0-200范围内调整 CC 偏移
-将库仑 计数器偏移样本从64改为150
-探索 CC 自动偏移功能(禁用和启用)
以上每种配置都经过单独测试、产品在一天内处于非活动状态、以监控任何容量减少情况。 然而,未观察到容量的下降。
我们正在寻求有关电位调整或解决方案的指导、以使库仑 计数器能够准确读取此类低放电电流。 非常感谢您提供任何见解或建议。