This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:浪涌电流对 TPS7A7001的影响

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360110/tps7a7001-inrush-current-effect-on-tps7a7001

器件型号:TPS7A7001

你好

我们 在 观察到50us 浪涌电流为4.2A 的应用中使用 TPS7A7001。 这是否会在 很长一段时间内对 LDO 产生影响。

我还想知道 LDO 在此持续时间内可以承受的峰值电流(50us)。

谢谢!

Rifa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rifa:

    4.2A 的电流远不足以熔断6A 以上的内部键合线、因此这不是问题。  但是、电流限制的最小值为2.1A。  虽然我们没有为此 LDO 确定电流限制带宽的特征、但一般来说、电流限制保护电路需要20-50us 的时间来使用现代 LDO。  存在非零风险、即如果从 Cout 拉取4.2A 电流、而 LDO 只能提供2.1A 电流、那么您的设计将在导通期间出现电流限制情况、这将延迟启动时间并可能导致非单调导通。  

    LDO 在开启期间可能会变得稍高、但热时间常数是以毫秒为单位测量的。  您的系统仅在导通期间出现此电流水平、这种情况很少发生、并且持续时间仅为50us。  对 LDO 可靠性的影响可以忽略不计。  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬您好

    感谢您的回答。

    您能说明电流的最小值、最大值和典型值是否高于电流限制的起始值且将转换为恒定电流环路? 触发这个恒定电流环路的最短持续时间。  

    谢谢!

    里法公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rifa:

    除了数据表中已列出的特性外、对于该较旧器件、我们没有进行此表征。  对于进入电流限制所需的时间、我会使用20-50us 的经验法则。  数据表中电流限制的最小值为2.1A。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬您好

    这是我们观察到的浪涌电流。 如所示、在50us 持续时间后浪涌电流为4.42A、将获得130us 的电流限制。 当输出电容器完全放电时、会在上电期间发生这种情况。

    您能在 LDO 中看出它的影响吗?

    谢谢!

    里法公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rifa:

    从该示波器图中、我认为 LDO 本身会很好。  浪涌电流不会超过键合线熔断电流并有很多余量、浪涌持续时间很短(远低于1ms)、因此结温的增加将受到限制。 唯一要研究的问题是您的输出电压、这是一个系统问题(不会损害 LDO):我会确保 Vout 单调导通、尤其是在施加电流限制左右。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您还能说明以下测试点的电流限制:Vin = 5.5V;Vout = 4V、因为数据表中提到的电流限制数据仅适用于 Vin = 1.425V 且 Vout = 0.9*标称 Vout 的情况。

    谢谢!

    里法公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rifa:

    电流限制环路是其自己的监控负载的反馈环路、我不希望基于 Vin 或 Vout 的性能发生显著变化。 我查看了大约15年前的原始设计文件、当时收集的测试数据、基于 Vin 和 Vout 没有看到显著差异。  即使输入电压和输出电压不同、也应使用此处的数据表指导。

    谢谢。

    斯蒂芬