你好
我们 在 观察到50us 浪涌电流为4.2A 的应用中使用 TPS7A7001。 这是否会在 很长一段时间内对 LDO 产生影响。
我还想知道 LDO 在此持续时间内可以承受的峰值电流(50us)。
谢谢!
Rifa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rifa:
4.2A 的电流远不足以熔断6A 以上的内部键合线、因此这不是问题。 但是、电流限制的最小值为2.1A。 虽然我们没有为此 LDO 确定电流限制带宽的特征、但一般来说、电流限制保护电路需要20-50us 的时间来使用现代 LDO。 存在非零风险、即如果从 Cout 拉取4.2A 电流、而 LDO 只能提供2.1A 电流、那么您的设计将在导通期间出现电流限制情况、这将延迟启动时间并可能导致非单调导通。
LDO 在开启期间可能会变得稍高、但热时间常数是以毫秒为单位测量的。 您的系统仅在导通期间出现此电流水平、这种情况很少发生、并且持续时间仅为50us。 对 LDO 可靠性的影响可以忽略不计。
谢谢。
斯蒂芬