This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:WDO 引脚无法更改状态

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360082/tps3430-q1-wdo-pin-cannot-change-of-state

器件型号:TPS3430-Q1

您好、支持团队

我们的客户有一个问题、为什么 WDO 引脚始终处于高状态?  

原理图:

上电默认波形:

命令输出关闭:

波形上的命令输出:WDO 状态为什么保持高电平?  应该是低电平状态。

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    在第一个波形截图中 WDO (LHM_WDO)处于高电平状态、在第二个波形中 WDO (LHM_WDO) 处于低电平状态、在第三个波形中 WDO (LHM_WDO)处于低电平状态。 我没有看到您的 WDO 引脚始终卡在高电平的问题。 您可以澄清一下您的问题吗?

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua

    抱歉、我们讨论的是 LHM_WDO_OUT 状态。

    如果 加电默认波形:

    LHM_WDI 存在一个脉冲

    LHM_WDO 处于高电平状态

    LHM_WDO_OUT 状态为低电平

    命令输出关闭波形:

    LHM_WDO 处于低电平状态

    LHM_WDO_OUT 状态为高电平

    波形上的命令输出:

    LHM_WDI 存在一个脉冲

    LHM_WDO 状态低

    LHM_WDO_OUT 状态为高电平

    我们的客户问题是图表1和图表3、 它们有一个脉冲波形(LHM_WDI)、但图表3 (LHM_WDO)应更改为"高"状态、(LHM_WDO_OUT)应更改为"低"状态。 为什么与图1不同?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    TPS3430-Q1器件是一款窗口看门狗、它要求在窗口边界内提供看门狗输入(WDI)脉冲。 对于您的电路、SET0和 SET1均被拉高、因此您的窗口通常介于800ms 和1600ms 之间。 考虑到看门狗误差、在最坏的情况下、您的窗口将是920ms 至1360ms。 图表3中是否在此有效窗口内提供了 LHM_WDI 脉冲? 我还看到 当 WDO 为低电平时会发生 LHM_WDI 脉冲、当 WDO 为低电平时、会忽略 WDI 的输入。 您是否可以让客户增加时间标度并截取捕获多个重置周期的示波器屏幕截图、类似于 图8-5 才会流入 VDD。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    随附是我的测试图像。

    当 WDI 开始发送脉冲时、WDO 不会变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您提供示波器捕获、您能否断开从 LHM_WDO_2到 FET UIC1010栅极的布线或完全移除 FET。 启用此 FET 时、您会将 CRST 短接至地、并本质上将 LHM_WDO 锁存到低电平。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    我删除了 UIC1010的示波器屏幕截图。

    1. 触发模式现在工作正常。
    2. 然而、WDO 已经成为一个 PWM 输出。 如何解决该问题?

    坦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    当处于故障状态时、预期的器件行为为 WDO PWM。

    谢谢。
    约书亚