This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28516:FAN4803CP2的替代产品

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28511, UCC28019A, UCC28516, UCC28512, UCD3138, UCC28180, UCC2804, UCC3802, UCC3817, UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364547/ucc28516-alternative-to-fan4803cp2

器件型号:UCC28516
主题中讨论的其他器件: UCC28512、UCC28511、 UCD3138UCC28180、UCC28019A、 UCC2804UCC3802UCC3817UCC2818A

我们正在寻找 FAN4803CP2的替代产品。 PFC/PWM 频率 为67/134kHz。  UCC28516似乎是候选对象、但它处在 LTB 生命周期。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bolin、  

    遗憾的是、UCC2851x 系列中的1:2频率比器件都不会被长期保留。  
    只有 选定的 1:1比率设备将保持活动状态。  

    重新设计现有电路 PFC 以实现两倍频率似乎比将 PWM 频率减半更容易。  然后可使用 UCC28512。
    如果 UCC28511、-512或-513中的一种不可接受、我可以看到没有采用、只是将控制分为两个用于 PFC 和 PWM 的专用控制器、或者使用 UCD3138器件、我认为这对于传统拟合而言过于复杂。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您提供的信息。 我们可能要介绍分离式 PFC 和 PWM 控制器的解决方案。 是否可以  选择 UCC28180或 UCC28019A + UCC2804?

    我们的电路与 FAN4803数据表的图12非常相似。 它是一个双开关正向离线转换器。 高 MOSFET 通过脉冲变压器驱动。

    此致、

    博林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bolin、  

    是的、 UCC28180或 UCC28019A 是合适的 PFC 选项。  UCC28019A 为65kHz 进行硬接线、并提供掉电功能。
    UCC28180可编程为67kHz、但没有 BO 功能。  

    在任何情况下、为了保持 PFC 输出电容中的纹波消减效果、直流/直流转换器都需要与 PFC 频率同步。   
    UCC2804也许可以、但我不精通直流/直流控制器选项。  
    我建议在 UCC2804上发布一个新的 E2E、询问这是否是此应用的理想改装选项、或者一些较新的器件是否 会更好。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    是否有办法将  UCC28180 PFC 频率与 PWM 控制器同步? 就像 应用手册 SLUA245中与 UCC3802同步的 UCC3817一样。

    谢谢。此致、

    博林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolin:  

    将 UCC28180或-019A 与下变频器同步的唯一方法是使用栅极输出作为信号源、而且这些器件使用前沿调制、因此只有栅极驱动的下降沿是有效的同步源。  同步电路可能与 SLUA245中显示的有所不同、因为 可能必须调整下降沿以触发到下游控制器的同步。  
     
    但你提出了我以前忽视的一点。 将 GATE 用作同步边沿源取决于是否始终具有栅极信号。  
    当 PWM 占空比变为0的时间达到或超过数毫秒时、可能会出现瞬时时刻、例如在 PFC 过冲等情况下。  
    直流/直流频率将漂移或移位、直到  PFC PWM 再次启动时同步恢复。   

    这可能是一个问题,也可能不是一个问题,但应该考虑这一事实。  
    同步损耗(和增益)的副作用可能包括瞬态输出偏差、EMI 变化、可能的 OVP 或 OCP 触发等。   

    不能将 PFC 和 PWM 同步至一个外部时钟电路、但是 UCC2818A (或相似电路)可以避免这一点。  但它是更大的 PFC 器件。  

    此致、
    乌尔里希