This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:我们在 GRL 处测试了 FV、还有一个3.5.7的测试项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361849/tps65994ae-we-tested-the-fv-at-grl-and-there-was-a-test-item-of-3-5-7

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994AD

我们在 GRL 处测试了 FV、有一个3.5.7的测试项

产品编号:通用电源按钮
详细信息:无法通过按下 TBT 设备上的电源按钮来唤醒 SUT。
使用的设备:HP Thunderbolt 120W G4扩展坞

此外、我想问一下通过坞站连接的电源按钮唤醒系统。 如何通知系统唤醒? PD_FW 是否有任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 规范中包含以下说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮助我们尽快回复吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marty Ko ,

    感谢您的联系。

     有关使 PD 控制器退出睡眠状态的信息、请参阅数据表的"电源状态"部分。

    有关睡眠控制寄存器设置、请参阅 TRM 寄存器0x70。

     

    谢谢,

    舒巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha:

    尝试修改睡眠控制寄存器。 我们目前的时间是1200ms。 我们尝试了100ms 或逆转,但都无法将 HP Thunderbolt Dock 120W G4 (HSN-IX03)唤醒或置于睡眠状态。 附加的是当前. PJT 文件。 是否可以修改设置、以便 HP Thunderbolt Dock 120W G4 (HSN-IX03) support.hp.com/.../2101085539 可以在按 BTN 时进入睡眠状态并唤醒? 此版本的固件 F909不支持警报模式吗? 谢谢~

    e2e.ti.com/.../0083.X370_5F00_TBT5_5F00_TPS65994BH_5F00_F909p12p15_5F00_Tiger_5F00_PDv3115_5F00_20240410_2D00_1.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha:

     我们可以很快提供您的评论吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoe,  

    您可以通过 I2C 事务或下面提到的任何其他活动使 PD 控制器退出睡眠状态。

    按钮  BTN 是如何连接到 PD 控制器的? 可以将其映射到 GPIO 事件以唤醒器件。

    我可以知道所使用的确切器件型号吗? 是 TPS65994AD 吗?

    谢谢,

    舒巴