主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM、 TDA4VM、 TPS6594EVM
尊敬的 TI 专家:
我的客户现在正在绘制基于 SK-TDA4VM 的原理图。
我在 BOM 中看到了这2个 PMIC。 您能否确认这2个 PMIC 是 TDA4VM 的最新且经确认的器件?
(P) TPS65941213RWERQ1
(P) TPS65941111RWERQ1
如果您有计划更改这些 PMIC、请告诉我。
这里还有一个问题、您是否有用于转储 TPS65941213和 TPS65941111寄存器的 GUI 工具或其他程序? 我的客户需要它来比较寄存器和定制编程。
(我在 TPS6594EVM 产品页面中找不到任何程序。)
JIG 或 EVM for GUI 计划如何? 我可以明白吗?
+还有一个问题,他们在自己的 PCB 上看不到任何 PMIC 输出。 另一方面、他们可以使用 TPS6594 EVM 看到输出。
TI.com 上的 EVM PMIC 和 IC 样片是否有差异? 我应该为此目的控制还是写入寄存器?
我附加 TI.com 上 PMIC 的两个顶部标记


请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯