This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:请确认 TDA4VM 的2个 PMIC 器件。

Guru**** 2589105 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361259/tps6594-q1-please-confirm-2-pmic-parts-for-tda4vm

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VMTDA4VMTPS6594EVM

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在正在绘制基于 SK-TDA4VM 的原理图。

我在 BOM 中看到了这2个 PMIC。 您能否确认这2个 PMIC 是 TDA4VM 的最新且经确认的器件?

(P) TPS65941213RWERQ1
(P) TPS65941111RWERQ1

如果您有计划更改这些 PMIC、请告诉我。

这里还有一个问题、您是否有用于转储 TPS65941213和 TPS65941111寄存器的 GUI 工具或其他程序? 我的客户需要它来比较寄存器和定制编程。

(我在 TPS6594EVM 产品页面中找不到任何程序。)

JIG 或 EVM for GUI 计划如何? 我可以明白吗?

+还有一个问题,他们在自己的 PCB 上看不到任何 PMIC 输出。 另一方面、他们可以使用 TPS6594 EVM 看到输出。

TI.com 上的 EVM PMIC 和 IC 样片是否有差异? 我应该为此目的控制还是写入寄存器?

我附加 TI.com 上 PMIC 的两个顶部标记

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我在处理器论坛上发布了相同的问题。 请参阅以下链接;我会在电源管理论坛上发布相同的问题、以防万一。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358810/sk-tda4vm-please-confirm-2-pmic-parts

    我的客户已转储了 PMIC 的寄存器、其中包括自有 PCB (TI.com 提供的样本)和 TDA4 EVM

    比较这2个寄存器时、差异很小、

    我想知道这些差异是已知的问题、或者有些地方是错误的。

    e2e.ti.com/.../register-dump.zip

    另一个问题是、TI.com 上的样片具有如上所示的标记。 我想知道、标记如下图所示的 IC 应该具有上面的初始寄存器设置。

    或者、您能否提供适用于 TDA4 EVM 的寄存器设置? 它将对我的客户非常有帮助。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该主题已在其他论坛主题中使用、因此我不需要该主题。  

    同意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    如果我从处理器论坛申请、您可以支持 TPS65941111和 TPS65941213的原理图审阅吗?

    如果是、我同意关闭此主题。 请检查一下。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我支持原理图审阅。