This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:3A 负载条件下的负载开关 EN 引脚功能问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160EVM, TPS1HTC30-Q1, TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365501/tps2h160-q1-issue-with-en-pin-functionality-on-load-switch-for-3a-load

器件型号:TPS2H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2H160EVMTPS1HTC30-Q1

大家好、

在测试负载开关时、我们在不同条件下观察到以下行为:

  1. EN 引脚高电平或低电平:
    • 当 EN 引脚设置为高电平时、开关按预期工作、从而允许电流流动。
    • 当 EN 引脚设置为低电平时、开关也会按预期运行、从而阻止电流流动。
  2. EN 引脚为低电平并且 DIAG_EN 引脚为高电平:
    • 当 EN 引脚为低电平且 DIAG_EN (诊断使能)引脚为高电平时、开关意外允许电流流动、从而提供输出。 这不是所需的行为。

DIAG_EN 引脚似乎用作默认使能引脚、从而在某些条件下覆盖 EN 引脚的状态。 根据文档中描述的标准操作模式、预计不会出现这种行为。

情况1 使能 0 0V
闩锁 0
故障 0
DIAG_EN 0
情况2 使能 1 8伏
闩锁 0
故障 0
DIAG_EN 0
情况3 使能 0 8伏
闩锁 0
故障 0
DIAG_EN 1
情况4 使能 0 8伏
闩锁 1
故障 1
DIAG_EN 1

这一条件与我们希望在本例中使用的条件完全矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑-对于情况3、输出为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athiamaan、

    您是在评估模块还是在您的实际电路板上进行测试? DIAG_EN 仅控制是否在 SNS/FLT 引脚上报告诊断、不应与器件本身进行任何交互。

    您是否可以查看 EN/DIAG_EN/VS/OUT 引脚的示波器屏幕截图?

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我们在实际电路板上测试3A 负载开关、但 EN 引脚功能出现问题。 要进行故障排除、我们在练习板上重新创建电路、将其与其他元件隔离。

    这是我们使用负载开关进行开关的原理图。

    此致、

    阿西阿曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athiamaan、

    鉴于图中焊接/电路板的外观、我强烈建议使用 TPS2H160EVM 重新运行此测试。 我怀疑此处的焊接存在短路/问题、这会导致意外行为、而使用已知的 EVM 板可以消除此处的疑问。 如果您需要一个样本、请告诉我、我可以将样本发送给您。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athiamaan、

    这里简单说明一下、您是使用 TPS2H160-Q1作为此帖子的标题指示的、还是使用原理图中引用的 TPS1HTC30-Q1?

    TPS1HTC30-Q1具有从 VOUT 到 VBB 的集成上拉电阻器、用于在关断状态下进行开路负载检测。 该上拉电阻通过 DIAG_EN 引脚启用、并会解释您看到的行为。 但是、TPS2H160-Q1没有此内部上拉电阻、也不会出现此行为(这就是建议确保焊接连接良好的原因)。

    此致、
    时间