This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A22:TPS543A22

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365232/tps543a22-tps543a22

器件型号:TPS543A22

您好!

我们使用 TPS543A22RYSR 转直流/直流转换器电路、通过5、3V 的输入转换为4、53V 的输出。 我在 webench 仿真器上进行了测试。

问题与输入电压有关。 如果这低于7、8V、则具有+/- 1V 的输出、如果我们具有8V 的电源输入、则具有4、5V 的正确输出

需要帮助来紧急解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有原理图、PCB 布局和波形?

    我已在电路板上测试了 TPS543A22 (1MHz)、该电路板设置为在12A 负载下调节至5V 输出、而在5.7V 时的输出电压为4.95V。  

    当 输入电压为5.3V 时、12A 负载时的输出为4.6V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法计算电感值、电感值和 RDC。   当我运行 webench 时、工具计算输出电容器为3x47uF、但原理图上的输出电容为6x10uF。  原理图上的 MSEL 电阻为11.3k Ω、将斜坡设置为4pF。  4pF 斜坡将提供最高的交叉频率。   Cout 为6x10uF/25V 时、如果包括直流电压降额、则约为计算得出的 Cout 为3x47uF 的1/2。  较低的 COUT 将增加 LC 双极点频率、而使用4pF 斜坡电容器时、控制环路可能没有足够的相位裕度。  

    如果 SW 节点不是周期性的、或者在探测时有很大的下降沿抖动、我怀疑相位裕度不够。  若要对该问题进行故障排除、请将 MSEL 更改为2.21kohm、以使用1pF 斜坡电容器降低交叉电压、或增大输出电容、如果问题是稳定性、则会有所帮助。    

    能否在示波器上捕获可显示问题的 VIN、SW 和 Vout 上的示波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电感器、WE-HCI SMT 扁平线高电流电感器、1040、1µH、23.1A、3.3mΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1uH 和6x10uF 时、电源应能稳定运行。   

    您是否具有显示输入和输出电压以及开关节点的 PCB 布局图像和示波器图