This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121锂离子电池充电器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5121, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365619/lm5121-lm5121-lion-battery-charger

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5171、LM5170

您好!

我需要使用升压拓扑和 CC-CV 为100V 锂电池充电。 LM5121是否适合电池充电? 如果不是、您推荐任何设计吗?

输入电压:40V-56V

充电电流:2A

电池组电压:100V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Musa,
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    LM5121是一款只能在恒定电压输出上进行调节的升压器。
    内置特性无法实现恒流运行。

    不妨看看 LM5171或 LM5170。

    此致
    哈利.