This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:将输出驱动为低电平时、SENSE 线路上的下冲。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365334/tps3895-undershoot-on-sense-line-when-driving-output-low

器件型号:TPS3895

当我禁用电压监控器输出时、检测线上有一个50mV 的下冲。 检测线和我要监测的电压之间存在一个309kΩ 串联电阻、这意味着160nA 电流导致骤降。 方框图显示了进入高阻抗运算放大器输入端的感测线路。

是什么导致感应线路上出现这种下陷?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    内部带隙可能会在转换期间吸收额外的电流。 SENSE 引脚上的小电容应该可以帮助解决此问题、10nF 应该没有问题。

    杰西