This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电源路径管理

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365514/bq25606-power-path-management

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25600

我想知道 BQ25600是否具有在电池充满电时系统不会从电池取电(电池也不会充电)、而是直接从电源取电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表的第9.3.4.1节所示、"当电池充电被禁用并且高于最小系统电压设置或者充电被终止时、通常情况下、系统被调节至比电池电压高50mV。" 如果电池充电被禁用或终止、SYS 负载将由输入供电。 但是、它会调节典型值、使其比电池高50mV (换句话说、它将通过降压转换器)。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔