Other Parts Discussed in Thread: LM5019
大家好!
我目前正在将 LM5019作为降压转换器进行测试。 所需输出电压为15V、输入电压范围为18V 至50V。 最大输出电流为60mW。
我使用了组件页面上的"设计工具和仿真"下提供的 Excel 计算器。 根据计算器、建议使用410k Ω 的 Ron 电阻器、
得到约350kHz 的标称开关频率。 该值低于最小 Vin 时的最大允许频率(即1MHz)。
不过、在测试过程中、我在低输入电压(18-20V)和输出电压为14.46V 时会遇到次谐波振荡问题。 没有提及次谐波
提供了一个振荡器、我通过减小 Ron 的值将开关频率提高到400kHz、从而消除了这个问题。
什么可能导致该次谐波振荡、我如何解决它?
感谢您的深入了解!