This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:在低至-55C 下工作

Guru**** 2813615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365694/lm5168-operation-down-to--55c

器件型号:LM5168
主题中讨论的其他器件:LMR36015S

您好、此器件在低至-55°C 的工作温度下是否有任何测试数据?

如果否、那么该器件功能是否有 EP (或扩展温度)等效项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、您好!

    我们仅在-40°C 条件下进行测试、没有针对此器件的扩展温度器件。  抱歉。

    请考虑以下器件、遗憾的是、其 VIN 范围较低。

    请考虑 LMR36015S 的额定电压为60V、绝对最大值为66V。

    希望这对您有所帮助。

    大卫