This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:是否提供适用于 LMG3422R050 600V 50-mΩ 半桥子卡的 Altium 设计文件?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365618/lmg3422r050-altium-design-files-for-lmg3422r050-600-v-50-m-half-bridge-daughter-card-avaiable

器件型号:LMG3422R050

尊敬的 TI 支持团队:

是否可以为 LMG3422R050 600V 50-mΩ 半桥子卡获取 Altium Designer 项目?

谢谢、此致、

迈克尔·罗布雷希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、我提供了这些文件。

    此致!

    凯尔